This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:软件触发的中断

Guru**** 2609175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006238/tms320f28388d-software-triggered-interrupt

器件型号:TMS320F28388D

您好!

由软件针对 INT1至 INT14使用"或 IFR "指令触发的中断是可屏蔽中断还是不可屏蔽中断? 当软件使用 OR IFR 指令(对于 INT1至 INT14)发出中断并且同时发生硬件中断时、会发生什么情况? 哪一个先运行?

此致

Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amulrass、您好!

    有关  可屏蔽中断的更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spru430f.pdf 的第3.3秒。

    您能否帮助解释您打算如何使用或使用 IFR 或相关用例(启用 PIE 时不应使用它们)?

    最好使用 PIEIFR、如果系统中有 PIE、则更适合使用 PIEIFR。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthithkeyan、

    抱歉、我打算只使用分别对应于 CPU 定时器1和 CPU 定时器2中断的 INT13或 INT14。 由于这两个中断没有连接到 PIE、我认为使用软件触发的 INT13/INT14中断不应该成为问题。 我在这里弄错了吗?

    软件触发中断的用例是用于任务切换(相当于系统调用)。  

    此致

    Amulrass V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amulrass、您好!

    好的、明白了。 请参阅同一文档的第348页。