This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 EtherCAT 接口连接 AMIC110

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, LAUNCHXL-F280049C, TMDXICE110, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006050/tms320f280049c-use-ethercat-interface-to-connect-amic110

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AMIC110LAUNCHXL-F280049CTMDXICE110LAUNCHXL-F28069M

尊敬的团队:

我能否使用280049C 和 AMIC110实现 EtherCAT 通信。

我看到 了 https://www.ti.com.cn/tool/TMDXICE110 

 AMIC110 ICE 可与 C2000 LaunchPad 开发套件结合使用、用于开发互联电机驱动器以及工厂自动化中的工业传感器和 IO 的解决方案。  

那么、我们是否有 有关280049C 和 AMIC110的文档? 如何连接它们?

 我是否只需要 SPI/UART 进行连接或 AMIC110?  ECAT_LATCH0、ECAT_LATCH1、ECAT_SYNC0、ECAT_SYNC2、IRQ、 加载的不需要连接;

或者、它只是一种通信加上 ECAT 的6个信号连接到通用 GPIO 吗?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    [引用 userid="163191" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006050/tms320f280049c-use-ethercat-interface-to-connect-amic110我们是否有有关 280049C 和 AMIC110的文档? 如何连接它们?

    我们没有专门用于 F280049C + AMIC110的文档或软件。 在硬件方面、LAUNCHXL-F280049C 应与 TMDXICE110搭配使用、因为我认为只需要 SPI 连接。 根据应用和 ECAT 同步/锁存信号的需求、上述其他信号可能是可选的。

    您可能会在下面的培训视频中找到一些有用的信息、其中显示了 LAUNCHXL-F28069M 和 TMDXICE110一起使用。 其中一个处理器 SDK 中可能提供软件支持。

    https://training.ti.com/demonstrating-ti-esc-spi-mode-ddr-less-amic110-c2000-ethercat-slave

    顺便说一下、您为什么不关注 F2838x 器件中集成了 EtherCAT 从站控制器 IP 的器件?

    最棒的

    Kevin