This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XINTF#39;s 同步和异步

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006317/tms320f28335-xintf-s-synchronization-and-asynchrony

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

XINTF 同步采样和异步采样之间是否存在差异和连接?
使用 XINTF 与 FPGA 进行通信有何影响?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我的解释是 XREADY 的两种采样模式之间的唯一区别是异步模式要求在建立+有效结束之前将信号置为有效3*XTIMCLK 周期、而同步模式只要求在建立+有效结束之前将信号置为有效1*XTIMCLK 周期。

    因此、同步模式有一个稍大的窗口、在这个窗口中、针对一个给定的前置+有效配置、XREADY 可被置为有效。 异步模式还需要更长的最小导联+有效配置来适应额外的2*XTIMCLK 周期、这也是一个附加效应。

    对 FPGA 的影响将取决于其具体实现方式。

    Tommy