This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何为确定的 PMSM 确定驱动器峰值相电流?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006286/tms320f280025-how-to-determine-the-driver-peak-phase-current-for-a-determined-pmsm

器件型号:TMS320F280025

我将使用全新的 F280025设计 PMSM 电机驱动器。 我想知道如何选择驱动器峰值电流来确定分流电阻和放大器增益。 以50W 24VDC PMSM 电机为例。 换言之、50W/24VDC 电机通常选择什么峰值相电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看电机电流额定值。 考虑50%-100%的过流检测选项。 同样、如果在 RMS 中指定电流、则找出 Imax。 根据反馈级的增益选择电阻器。

    ipEAK = k * IRMS* sqrt (2)、其中 k = 1.5-2.0 (您可以选择)

    如果您希望电流反馈在+/- 1.5V 之间摆动、则 IPEAK 应对应于1.5V。

    因此、  

    Rshun=1.5/(IPEAK * G)、其中、G 是反馈级的增益。

    希望这对您有所帮助。