主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我有 一个针对 RAM 的 COFF ABI 编译 SCI 内核。 我正在尝试将其构建配置从 RAM 更改为闪存。
1. #ifdef __cplusplus
#pragma CODE_SECTION (Init_Flash_Sectors、".TI.ramfunc");
#endif
这是我应该用于 COFF ABI 项目的正确 pragma,在这里,我正在尝试将“Init_Flash_Sectors”函数从闪存加载到 RAM。
COFF 和 EABI 工程是否可以使用相同的链接器文件、是否有 COFF 编译闪存链接器文件的示例?
3.我使用了_flash 并为闪存构建了单独的配置,使用了此 pragma,链接器文件也被修改
除了这一点之外、我还应该注意在 SCI 内核中运行闪存 API 以在 RAM 中运行。
谢谢、此致、
步进