This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将函数从闪存加载到 RAM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006222/tms320f28388d-loading-function-from-flash-to-ram

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我有 一个针对 RAM 的 COFF ABI 编译 SCI 内核。 我正在尝试将其构建配置从 RAM 更改为闪存。  

1.  #ifdef __cplusplus
   #pragma CODE_SECTION (Init_Flash_Sectors、".TI.ramfunc");
   #endif

这是我应该用于 COFF ABI 项目的正确 pragma,在这里,我正在尝试将“Init_Flash_Sectors”函数从闪存加载到 RAM。  

COFF 和 EABI 工程是否可以使用相同的链接器文件、是否有 COFF 编译闪存链接器文件的示例?

3.我使用了_flash 并为闪存构建了单独的配置,使用了此 pragma,链接器文件也被修改  

除了这一点之外、我还应该注意在 SCI 内核中运行闪存 API 以在 RAM 中运行。

谢谢、此致、

步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    语法看起来正确、但我认为此函数不需要 pragma。 是否有理由要将函数放置在 RAM 中?

    您可以执行此操作、 C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2838x\con\cmd 中的2838x_flash_lnk_cpU1文件具有 EABI 和 COFF 配置。  

    3.有一个链接器命令文件更改、请参阅代码的父线程。 您可能还需要在项目设置中指定闪存 API 库文件的文件搜索路径。  

    谢谢、  

    Anu