This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:VDD3VFL 引脚不出现在可用的电路原理图上

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005900/tmdscncd28388d-vdd3vfl-pins-do-not-appear-on-available-schematics

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我在 使用 TMDSCNCD28388D controlCARD 上的闪存 API 时遇到弃用问题、并希望检查闪存执行引脚、但 VDD3VFL 引脚不会出现在 C2000Ware 文件夹的可用原理图中。 是否有任何方法可以对这种实施进行限定? 我使用的是修订版 MCU063B。   

此致、

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、这些引脚已重命名为 VDDIO 引脚。  您可以在 U1上找到其 BGA 坐标 R11和 R12。