This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:TMS320F28374S - CLA 没有更多内存空间

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005737/tms320f28374s-tms320f28374s---no-more-memory-space-for-cla

器件型号:TMS320F28374S

您好!

我使用的是 TMS320F28374S、目前存在 CLA 没有可用内存的问题。

我将 LS1-LS5分配给 CLA 作为数据存储器(有效容量)、并将 LS0分配给程序存储器(仍有一些可用容量)。 由于时间关键型操作、在操作期间使用闪存或外部存储器和传输数据不是一个选项。

 

我也尝试将 LS0分配为数据存储器、但现在我的系统崩溃了。 是否也可以为我的代码使用 LS0的可用容量?

我是否必须使用一个 LSX 作为程序存储器?

提前给您加油!

 

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    [引用 userid="488306" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005737/tms320f28374s-tms320f28374s---no-more-memory-space-for-cla "]我也尝试将 LS0分配为数据内存,但现在我的系统崩溃。

    如果一个内存块被配置为 CLA 程序内存、它不能被用作 CLA 的数据、是的、我们需要将内存分配为程序内存、以便能够从那里获取。 在这种情况下、您需要查看一些编译器优化选项、以查看是否可以减小尺寸。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!