This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069PZPS 与 MS320F28069PZT

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005650/tms320f28069-tms320f28069pzps-vs-ms320f28069pzt

器件型号:TMS320F28069

大家好、

 TMS320F28069PZPS 是否可以直接替换为 TMS320F28069PZT?  

差异是否仅针对封装?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    封装中的唯一区别是 PZ 的裸片(电源垫)底部没有暴露金属、以帮助散热 、从而使"S"等级支持的温度高于"T"等级。  如果客户将工作温度保持在"T"器件的-40-105C 范围内、则可互换使用这些器件不会出现问题。  

    最棒的

    Matthew