Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8353RS-EVM
尊敬的支持团队。
我正在尝试使用 TMDSHVMTRINSPIN + TMDSCND280025C 来驱动新电机。
我将使用通用电机控制实验室。
实际上、参数的自动识别在斜升状态后停止。 它似乎在恒定速度状态下停止。
斜升干净且平稳、无噪声、正弦电流、但在该状态电流变得不稳定且电机停止后。
因此、我的想法是在 user_mtr1.h 中清除电机参数并设置这些参数
根据已识别的电机、我得出的结论为:
USER_MOTOR1_Rs_Ohm 是相位到中点电阻器(因此、由于我的电机是星形连接的、因此在相位到相位之间测量的电阻器的一半)
USER_MOU1_LS_D_H 是相间电感器。
USER_MOUST1_RATed_Flun_VpHz 的计算方法如下:在1188RPM 时、测得的 Bemf 峰峰值为121.75V。 电机为10极、因此电频率为(1188/60)/5=99Hz。 我假设额定磁通是峰值电压、因此=(121.75/2)/99=0.615=USER_MOOST1_RADED_VACK_VpHz
您能否确认我对3个参数的理解是否正确?
有关信息、 我设置了这样的参数、电机运转正常。
此致。