This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:我已经在28069中计算了一个连续控制信号、但是输出信号是 PWM。 如何输出连续控制信号?

Guru**** 2949890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160151/tms320f28069m-i-have-computed-a-continuous-control-signal-in-28069-but-the-output-signal-is-pwm-how-can-i-output-my-continuous-control-signal

器件型号:TMS320F28069M

您好!  

我把台风和28069连在一起。 台风充当微电网、而28069充当控制器。 我可以在 CCS 中计算连续控制信号、但28069的输出信号是 PWM。  

我希望卡可以输出一个连续信号,例如-10 --- 100.那么、我该怎么做呢? 非常感谢。