This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 F28379D launchpad 上向 MATLAB (或 Excel)发送数据

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160464/launchxl-f28379d-sending-data-to-matlab-or-excel-on-f28379d-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我已经将数据从缓冲区复制并粘贴到 Excel 中一段时间(通过 code composer)-我认为我需要真正开始考虑改进我的数据收集方法。

我想知道是否有一种方法可以在 F28379D launchpad 上直接将数据发送到 MATLAB 或 Microsoft Excel。 我尝试过通过文件指针向 Excel 写入数据、但这不起作用。  

理想情况下、我希望能够实时向 MATLAB 发送数据-甚至在代码执行时绘制结果。 我希望能够在坚持使用 Code Composer 上的 C 编程环境的同时做到这一点。

我可以通过哪些方法来建立此链接、以便方便地记录数据?

祝你一切顺利、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以使用串行端口接口发送数据。 请查看 SCI 示例:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/sci

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的快速回复。

    我只是想知道。 LaunchPad 上的 SCI 引脚输出3V 信号、而我的 USB 端口接受5V 电压。 这是否会损坏 LaunchPad? 是否有安全的方法来进行此连接?

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    它使用板载 XDS100v2和 FTDI 芯片。 它在笔记本电脑上枚举为虚拟 COM 端口、Matlab 将在该 COM 端口上进行通信。

    请查看 C2000Ware SDK 安装中的 Launchpad 原理图。 我想它使用 GPIO42/43来实现 SCITX/RX

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我想知道、如果我使用 USB 端口向我的 Launchpad 写入代码、是否仍然可以使用该端口?  

    在我的标题中、您向我展示的原理图已用于与微控制器进行通信。 我能否设置单独的内容以将数据发送到我的 PC? 我是否要使用-让我们改为使用 SPIB?

    如果是、我需要做什么?

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    当您将目标连接到 USB 端口时、它枚举两个器件:

    - TI XDS100V2

    -虚拟 COM 端口。

    您可以使用这两个器件。 使用 xds100v2仿真器连接到目标时、串行通信将起作用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprui77

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    那么、我会使用虚拟 COM 端口进行通信吗?

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的。 没错。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satosh、

    非常感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    我会继续、可能会再回答几个问题。

    再次感谢、

    Eric