请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
各位专家、您好!
我想使用具有以下设置的 SDFM。(重复1到4)
- 在增-减模式中、以 PWM 定时器的周期启动 SDFM
- 获取 SDFM 中的值后停止 SDFM
- 清除 SDFM 的缓冲器
- 返回到"1"
C2000ware 中是否有针对此规范的 SFDM 示例程序?
我检查了以下文件夹、但找不到它。
C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\sdfm
由于此规范是伺服控制中的常见用法、我假设这些项目在某个地方已经存在。
此致、
Sasaki