This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:这些 ESC 引脚的功能是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160008/tms320f28388d-what-are-the-functions-of-these-esc-pins

器件型号:TMS320F28388D

您好 TI

ESC_ GPI0 ~ ESC_ GPI31,ESC_ GPO0 ~ ESC_ GPO31、这些引脚的功能是什么? 是否有任何描述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    它们是通用输入/输出、可由 F2838x 器件中的 EtherCAT 模块/硬件直接控制(无需额外的软件)。 主要用于智能 IO EtherCAT 器件、但可以随意使用。

    最棒的

    Kevin