This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可与 Simulink 配合使用并集成了 CAN 总线和 Modbus 的开发板

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159911/development-board-that-can-operate-with-simulink-and-has-can-bus-and-modbus-integrated

各位专家:

你好。

我们的客户需要一个可与 Simulink 配合工作并集成 CAN 总线和 Modbus 的开发板。  我们需要集成更多的协议、OCCP
对于 Modbus、电路板应与 Modbus TCP 和 RTU 集成。 具体而言、所包含的协议必须是 CAN 总线、OCPP 2.0、Modbus RTU 和 Modbus TCP。
开发板必须与 Simulink (Matlab)兼容、

您的目录中是否有任何具有 RS485和 CAN 的开发或评估板(强制性、如果有2个 CAN 端口和2个 RS485端口、则更好)? 此外、我们还对具有 RJ45和 HMI 接口的电路板感兴趣。 它们是否与 Simulink 不兼容无关紧要。 您能否向我提供符合我们要求的产品列表?

请保持安全。

此致、

乔塞尔




请保持安全。


此致、

乔塞尔