This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SDFM 的时钟脉冲持续时间

Guru**** 2479745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995822/tms320f28377s-clock-pulse-duration-for-sdfm

器件型号:TMS320F28377S

您好、香榭丽舍

客户将 F28377S SDFM mode0 (使用 GPIO 输入限定:3样本窗口)与 AMC1303搭配使用。 在 F2837xS 数据表中、SD_Cy 脉冲持续时间的最大值 为6*SYSCLK 周期:

由于 SYSCLK 周期为5ns、因此最大值应为30ns。

但将输入 SDFM 的 AMC1303时钟为10MHz、脉冲持续时间为50ns、大于 SD_Cy 的最大值。

您是否愿意帮助解决此类应用程序是否会导致错误? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我正在查看这个问题。 我会在一天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    感谢您指出这一点。 使用 SDFM 时、AMC1303 SD 调制器不会出现任何问题。

    最大 SD-CX 数为6个 SD-CX 是没有意义的。 但是、最小数量是正确的。 我将跟进设计并与您联系。

    通常、周转时间至少为1周。 请在下周结束前回复。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    设计团队答应我下周初查看此请求。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我得到了设计团队的确认、您无需担心最大数量问题。 我们将在 DS update 中删除此内容。

    此致、

    曼诺伊