This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:从何处获取用于 PMSM 电机控制的 SM320F28335的 controlSUITE HFI/IPD 库。

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SM320F28335-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995819/sm320f28335-ht-where-to-get-the-controlsuite-hfi-ipd-library-for-sm320f28335-for-pmsm-motor-control

器件型号:SM320F28335-HT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

我是 TI 产品线的代理 FAE。 我的客户正在使用 TI 的 controlSUITE 库进行 PMSM 电机控制。  他们计划将 HFI/IPD 库与 controlSUITE 结合使用。  但是、HFI/IPD 库不包含在从 TI 网站下载的 controlSUITE 中。

请务必共享 HFI/IPD 库、以便我能够为客户提供支持。  

Thx

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    HFI / IPD 需要对特定电机进行大量调优。 虽然它可以正常工作、但它需要大量的调整和调整、最终结果将需要时间。 很难支持此库。 将转发此请求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    是的、终端客户完全了解涉及到 HFI I/IPD 调优。 请尽快帮助共享库。 Thx

    此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接给您发送了一条消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是通过 Arrow (TI 在新加坡的分销商)申请 HFI/IPD 库的终端客户。

    我想请求重新发送 HFI 库(或 Poh Kok Keng)、并支持 C28FPU32。  我们的项目使用启用了 fpu32编译标志的 SM320F28335-HT。

    目前、当我为 HFI 库调用任何 API 时、我会遇到错误。

    错误如下:
    HFI.lib "指定 ISA 修订版本"C2800"、它与 ISA 修订版本"C28FPU32"..."不兼容。

    ... rts2800_fpu32_fast_补 编.lib "指定 ISA 修订版本"C28FPU32"、该修订版本与 ISA 修订版本"C2700"... "

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    提前感谢。

    此致、

    西西里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sicris、

    该库是使用 F28035处理器完成的、但使用_IQ 函数进行数学运算。 这将在定点和浮点 CPU 之间无缝连接。 无论如何、让我将您的请求转发给软件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我认为这是以下链接中发现的同一问题(6年前)。   在同一链接中、ChristiClearman 指出:"eSMO 库仅编译为定点。 它不能在 F28335上启用的 FPU 情况下工作。 没有计划发布 FPU 版本。"
    (+) controlSUITE 的 eSMO 和 F28335 - C2000微控制器论坛- C2000 微控制器- TI E2E 支持论坛

    但是、在您发布了 esmo_float.lib 之后、它被修复。  实际上、我目前正在使用此库(替换 controlSUITE v3.1.9附带的 ESMO.lib)、它运行得很好。

    如果可能、您还可以为 HFI 发布浮点库、因为我目前正在项目中使用 rts2800_fpu32.lib 和 rts2800_fpu32_f늹 补程序。

    提前感谢。

    此致、

    西西里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询您的 TI 联系人、以便在内部与我们联系以获取源代码。 很抱歉耽误你的时间。