This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:控制卡上 SW3的设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996246/tmdscncd28069miso-setting-of-sw3-on-control-card

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITEMOTORWAREDRV8312

qsg_gui_instaspin_motion.pdf 第6页建议设置 SW2:向上。 HVMTR EVM 硬件指南第12页图4 要求断开 USB-TO串 行适配器 RX、这是否意味着 SW3 UD-DN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以将 SW3的两个位置都设置为 ON 以启用 USB JTAG 和 RS-232、或者只需将位置1设置为 ON 以仅 启用 USB JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 HVMTR EVM 硬件指南(QSG_GUI_instaspin_MOTION.pdf)中的以下警告

    重要说明:该套件还可与这些 controlCARD 的隔离版本配合使用。 controlCARD 模型(即 TMDSCNCD28069MISO)上的"-ISO"后缀表示该卡提供仿真和 USB 转 UART 功能。 卡上还有其他开关、其中一个开关可以断开卡上的 UART 转串行适配器与 C2000器件的连接。 由于电路板上的 UART 连接存在争用问题,必须始终断开“–ISO”controlCARD 上的 UART 转串行适配器。 有关开关设置、请参阅 controlSUITE 中的 controlCARD 文档。 如果未禁用、controlCARD 和电路板上的 UART 转串行适配器可能会损坏。 目前、无法断开 HVDMC 电路板上的 UART 接口。 该套件的未来版本将纠正此问题。 同时、如果要使用 UART、请使用 TMDSHVMTRPFCKIT 板上提供的连接。 图4提供了问题的图形表示。

    我使用的是 TMDSCNCD28069MISO。  上述争用是否已得到解决? 我使用的是带黄色 PCB 和黑色外壳的 HVMTRKIT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HVMTR 套件上有一个板载仿真 器、因此在使用具有自身板载仿真功能的 controlCARD 时、请勿使用板载 XDS100仿真器、方法是接入跳线 M3-J5。 USB JTAG 和 UART 都将使用 controlCARD 上的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    感谢您的回复、但您没有回答我的问题:F2806X 子卡上的 SW3应该关闭(如  qsg_gui_instaspin_motion.pdf 第6页中所述)或按照 HVMTR EVM 硬件指南第12页中的建议保持打开? 查看 HVMTR 和 F2806X 子卡的原理图、我看到以下连接:

    U7 (ISO7220)的 HVMTR 板 O/P 引出至100引脚 DIMM 连接器 J1引脚43。 这也被标记为微块 M3引脚5 (TX)。 我看不到任何跳线或开关来断开此引脚与 J1的连接。

    当我在 J1中插入 F2806X 子卡时、该信号会路由到 U1的 GPIO28和一个标记为 RX 的引脚。 当开关 SW3闭合时、标记为 RX 的引脚被路由到引脚 RX-S。 Rx-S 连接到 U21引脚7、这是一个 O/P 因此、除非原理图和电路板布局之间不匹配、否则关闭 SW3将使 F2806X U21 引脚7短接至 HVMTR U7 引脚 7。 由于这两个部件都是 O/PS、因此可能会损坏任一部件或两个部件。

    我无法理解您提到的跳线 M3-J5与此相关的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需使用 HVMTR 板上 USB 连接器的仿真器和 RS232、因为您使用 的是 TMDSCNCD28069MISO controlCARD。

    您可能会在下面的文件夹中找到并查看该指南

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 F2806X 子卡上提供的 JTAG 接口。 我使用的是迷你 USB 连接器。 HVMTR 反向器上的 JTAG 接口不能与 F2806XMISO 卡一起使用、因为根据 F2806X 的原理图、来自 CPU 的 JTAG 引脚不会引出至100引脚 DIMM 连接器。 我还想使用同一个微型 USB 端口上提供的辅助 RS232端口来控制驱动器、但除非打开 SW3-2、否则无法控制驱动器。 根据一个文档、打开此开关会导致与 HVMTR 板上的隔离缓冲器发生冲突、从而导致器件损坏、而其他文档则会与此发生冲突。 请浏览列出相关 文档、章节和建议的整个电子邮件主题。 将微型 USB 插入低压 drv8312反相器时、我能够同时使用微型 USB 上的 JTAG 和 RS232端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="470992" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996246/tmdscncd28069miso-setting-of-sw3-on-control-card/3687501 #3687501"]当我将微型 USB 插入低电压 drv8312逆变器时、我能够同时使用该 USB 上的 JTAG 和 RS232端口。

    如果您可以在 DRV8312-KIT 上使用它们、也可以在高压套件上使用它们、则只需插入跳线[M3]-J5并移除高压套件上的跳线[Main]-J9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过更改硬件解决了该问题、我正在关闭该问题。