请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 28388x 器件内部集成了 EtherCAT 从站控制器。 TRM 提到可以使用 MII 管理接口、如下所示。

问题是如何使用 MII 管理接口来访问 PHY 寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
28388x 器件内部集成了 EtherCAT 从站控制器。 TRM 提到可以使用 MII 管理接口、如下所示。

问题是如何使用 MII 管理接口来访问 PHY 寄存器?
您好!
您的问题是否与从 F2838x ESC 到 PHY 的 MII 硬件/信号连接相关? 或与软件部分相关?
[引用 userid="191543" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997559/tms320f28388d-how-to-use-phy-management-interface "]问题是如何使用 MII 管理接口访问 PHY 寄存器?访问 PHY 寄存器的软件处理主要由在其中一个 F2838x 内核上运行的 EtherCAT 从站协议栈进行。
最棒的
Kevin
您好!
您是否在 PHY 访问主题中找到并阅读了下面的 E2E? 我们将考虑在将来的 TRM 部分中添加更多详细信息。
最棒的
Kevin