This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何使用 PHY 管理接口

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997559/tms320f28388d-how-to-use-phy-management-interface

器件型号:TMS320F28388D

28388x 器件内部集成了 EtherCAT 从站控制器。 TRM 提到可以使用 MII 管理接口、如下所示。

问题是如何使用 MII 管理接口来访问 PHY 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是否与从 F2838x ESC 到 PHY 的 MII 硬件/信号连接相关? 或与软件部分相关?

    [引用 userid="191543" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997559/tms320f28388d-how-to-use-phy-management-interface "]问题是如何使用 MII 管理接口访问 PHY 寄存器?

    访问 PHY 寄存器的软件处理主要由在其中一个 F2838x 内核上运行的 EtherCAT 从站协议栈进行。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是强制执行软件操作。  我必须修改一些 PHY 寄存 器以满足 EtherCAT 要求、因为 PHY 寄存器的默认值不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 PHY 访问主题中找到并阅读了下面的 E2E? 我们将考虑在将来的 TRM 部分中添加更多详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983525/tms320f28388d-mdio-from-ethercat

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 这正是我所需要的。