This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:使用 March13算法的 RAM 测试。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997569/tms320f2806-ram-test-using-march13-algorith

器件型号:TMS320F2806
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEIEC60730SWPACK.阿 格斯

我们有几个问题、如果您能帮您解决、我们将很高兴。

由于相关性、我们无法为 IEC60730包中存在的 F2806x 构建项目。

目前、我们正在尝试使用 MARCH13算法在 F2806x 器件上执行 RAM 测试。 是否有任何可用的源代码或汇编代码?

3.我们无法在使用 CCS 10.1.0编译工程时生成的映射文件中看到静态变量和函数。 我们尝试使用标志--mapfile_contents=sym_defs 和--mapfile_contents=all。 但它从未奏效。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否列出您正在尝试构建的软件包或软件示例? 我不熟悉 March13算法。 您能否提供有关此算法的一些背景知识?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、  

    我使用 过 IEC60730封装。  

    March13算法在 RAM 的特定地址执行一些读取和写入操作。 用于测试 RAM 功能。

    此致、

    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    您是否从 TI 获得了此 IEC60730封装? 我不熟悉此封装。 我将尝试让安全专家跟进此帖子。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我从 TI 获得了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485503" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997569/tms320f2806-ram-test-using-march13-algorith ]1. 由于相关性、我们无法为 IEC60730包中的 F2806x 构建项目。 [/报价]

    安装目录中有一个自述文件、其中指出、要使库和工程能够正确编译、应将 IEC60730_safety 文件夹复制到 controlSUITE 中的特定位置。 如果您已经这样做、但仍然无法正常工作、您能告诉我您看到的具体错误吗?

    [引用 userid="485503" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997569/tms320f2806-ram-test-using-march13-algorith ]2. 目前、我们正在尝试使用 MARCH13算法在 F2806x 器件上执行 RAM 测试。 是否有任何可用的源代码或汇编代码? [/报价]

    是的、IEC60730SWPACK阿 加应包含3月份在 IEC60730_SAFETY_v4_00_01_00/ SOURCE/C28x/STL_March 测试.asm 中的实施。

    [引用 userid="485503" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997569/tms320f2806-ram-test-using-march13-algorith ]3. 我们无法在使用 CCS 10.1.0编译工程时生成的映射文件中看到静态变量和函数。 我们尝试使用标志--mapfile_contents=sym_defs 和--mapfile_contents=all。 但它从未奏效。[/引述]

    您是在库中提供的代码中还是在您自己的应用中引用变量和函数。 --mapfile_contents=all 似乎适合我。 我在库中看不到任何静态函数、但您可能需要打开-gen_func_subsections、以便能够在.map 文件中查看单个函数。