This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:VSS 和 Vssa 之间的隔离

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997695/tms320f28377d-isolation-between-vss-and-vssa

器件型号:TMS320F28377D

您好!

 在 TMS320中、VSS 和 Vssa 之间在工作时的阻抗是多少?

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我们需要从我们的设计团队获取这些数据、我们将在下周之前回复您。 当我们获得这些数据时、我是否可以知道这里的问题是什么?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TMS 被本地化的电路板上、我的 DGND 和 AGND (VSS 和 Vssa)相互隔离。  所以,如果 TMS 不把这些接地端隔离开来,我的隔离就会变得越来越无用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    这些接地端在裸片上名义上彼此隔离、但如果存在很大的电压差:大约0.3V 或更高、电流将在两个网络之间流动。  当然、您不应期望能够执行诸如将电源系统的冷侧连接到数字接地、将热侧连接到模拟接地之类的操作、但为了隔离数字和模拟信号以实现噪声目的、使用单独的接地可以很好地。  

    通常的设计建议是使用单独的模拟和数字接地层以获得最佳性能、并在器件正下方的单点连接(使用0欧姆电阻器或电感磁珠)。 在这种情况下、务必将模拟信号完全路由到模拟接地层、并将数字信号完全路由到数字接地层、而平面之间没有信号穿过分割层(否则、性能可能比使用单个组合接地层更差)。  

    或者、使用单个接地层、但注意模拟和数字信号的物理分离对于许多应用来说也是可以接受的。