主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BUCKCONV、 powerSUITE、 SFRA、 C2000WARE、 controlSUITE
您好!
你好。
我们的客户购买了 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-BUCKCONV、他们在使用它时遇到了问题。 请参阅下面的询问。
"附件是 CCS 安装的目录结构和 CCS 的"Help->About (帮助->关于)对话框。 这些是我安装的项目;如果不安装、我很乐意为您提供所需的一切。
我要尝试的是找到 BUCKXTL-BUCKCONV 示例应用、构建它、将其加载到 F28069M 上、然后运行它。 然后、我想尝试不同的降压控制拓扑。 除此之外、我还想使用以前称为 powerSUITE 的器件为降压转换器生成不同的控制配置。 此外、我还想使用 SFRA 组件来分析各种配置的频率响应。
目前我的问题是我甚至找不到 F28069M 的示例降压软件。 我对 CCS 的工作方式感到困惑。 我对其他供应商、STM32CubeIDE、IAR、代码等工具链有一点了解。 这些都具有与 Eclipse 类似的结构;CCS 显然要多得多。
我找到了 F28069M 的一些示例并尝试构建它们。 一个示例有链接器错误、因为样本具有非标准入口点名称。 我能够无误地构建 LED 闪烁样本、但无法找到将其上传到 F28069M 的方法。 我找不到"上传"、"运行"或"调试"控制。
总之、我认为很难找到降压转换器的示例应用、并将编译和链接的代码加载到 F28069M 上并进行调试。
非常感谢您提供的任何帮助。
"
期待您的意见。
此致、
Cedrick