This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:连接问题和 MCU 过热

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997623/tms320f28335-connectivity-issues-and-mcu-overheat

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正在对 TMS320F28335进行编程、现在我的 MCU 存在一些连接问题。  MCU 是 TI 提供的实验开发套件的一部分。

当我尝试通过 USB 端口(在 CCS 或 Embedded Coder 中)在电路板上部署代码时、我收到以下错误:

C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.3.0.00032)   

此外、插入 USB 电缆后、MCU 会快速过热-过热、几秒钟后无法触摸。

注:

  • J9中的跳线已连接、且 JTAG DR 完整性扫描测试已成功。
  • 扩展坞上的5V 和3.3V 引脚具有正确的电势。
  • 控制板上的 LD1轻微变暗-不像坞站上的电源指示灯那样亮。 控制板上 U2组件的 Vout_1为2.4V、而不是3.3V (我测量了 L19上的电压)。 U2组件的 Vout_2看起来是正确的-在 L20上测量的电压为1.8V
  • 所有引导引脚 GPIO 84-87均处于 ON 位置。
  • SW1处于关闭位置。

是否有任何问题?

谢谢

FRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    感谢您联系 TI E2E。  根据您的描述(器件过热、3.3V 电源电压上限为2.4V)我怀疑 TMS320F28335 MCU 已损坏、并且根据潜在的过压事件电源到接地短路(可能通过 ESD 保护环)。  

    我认为最简单的做法是购买 新的 F28335控制卡

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    感谢您的回复、

    您是否知道过压事件的常见原因是什么? 事件发生时、我通过 USB 连接到 PC、并像这样测试控制板:

    • 我只有一个电位计(最大 R = 10kOhm)将集线站上的3.3V 和 GND 接头引脚以及 Vout 连接到 ADC 通道。
    • 为了  调试我的程序、GPIO48 (在 Simulink 中配置为输出)通过一根线缆返回到 GPIO9 (在 Simulink 中配置为输入)。 从手册中可以看到 GPIO9可以是 SCI-B 发送数据、而 GPIO48似乎可以 使用。 此连接是否不安全?

    在损坏 MCU 之前、MCU 碰巧通过将所有引导引脚接地(正如您在另一篇文章中所建议的那样)而被阻止并且我未被阻止。 我对如何使用这些 MCU 有点困惑...为了避免将来出现这些问题、我是否需要遵循任何安全实践?

    谢谢
    FRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    通常、一个或多个 GPIO 上存在过驱事件、有时我们的器件会直接连接到5V TTL 器件、这会在一段时间后损坏 GPIO 上的 ESD 保护二极管并导致短路。  有时、处理 ESD 时不正确接地或在 ESD 袋外携带未使用的电路板可能会很简单。  在将器件安装到 PCB 后、这种情况不太常见、但仍可能发生。

    根据您对连接的描述、这些应该是正常的。  如果您之前其他人使用过该板、也可以对其进行解释。

    闪存阻断不相关、但编程期间电路板电源中断会发生。

    最棒的

    Matthew