This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何计算 TMS320F280025C 控制器的电流消耗?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996759/tms320f280025c-how-to-calculate-the-current-draw-from-a-tms320f280025c-controller

器件型号:TMS320F280025C

我正在与 TMS320F280025C 处理器一起进行设计、我想根据使用的外设和时钟来确定器件的总电流消耗。  所使用的外设是、

  • ADC
  • CAN
  • CPU 定时器
  • ePWM
  • eQEP
  • I2C
  • SPI
  • CLB
  • DMA
  • HRPWM

SYSCLK 为100Mhz

我在使用 MCU 方面是相当新的、我想知道我可以从中开始计算的任何基础知识。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 TMS320F280025C 处理器一起进行设计、我想根据使用的外设和时钟来确定器件的总电流消耗。  所使用的外设是、

    • ADC
    • CAN
    • CPU 定时器
    • ePWM
    • eQEP
    • I2C
    • SPI
    • CLB
    • DMA
    • HRPWM

    SYSCLK 为100Mhz

    我在使用 MCU 方面是相当新的、我想知道我可以从中开始计算的任何基础知识。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已加入这些线程、因为它们是重复的。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关功耗汇总信息、请参阅数据表(第7.5节)。

    此致、

    Nirav