This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997291/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

标题: 如何正确设置两个 CAN 线路以处理中断

器件:TMS320F28379DZWTT

问题:

我一直在使用 launchpad LAUNCHXL-F28379D,并尝试在项目上使用两个 CAN 线路。
CANB 与 GPIO 17和12正确设置、CANA 连接到外部收发器。

我按照 C2000Ware 示例将 ISR 设置为在收到 CAN 消息时关闭。

CANB 工作正常。

Cana 的问题是我能够正确地发送邮件,但它不会消失。

借助 CAN 监听器、我可以向 F28379D 发送消息、但我猜 ISR 永远不会启动。

我认为中断线有问题、但我不知道是什么。

以下是我的代码:

#include "CAN_management.h"

 

 

void canSetup()

   //

   //为 CANTX/CANRX 配置 GPIO 引脚

   //

   GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANRXB);

   GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANTXB);

 

   GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA);

   GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA);

   //

   //初始化 CAN 控制器

   //

   CAN_initModule (CANB_BASE);

   CAN_initModule (CANA_base);

 

   //

   //为每个模块将 CAN 总线位速率设置为500kHz

   //有关如何设置的信息,请参阅驱动程序库用户指南

   //更严格的计时控制。 此外、请参阅器件数据表

   //了解有关 CAN 模块计时的更多信息。

   //

 

   CAN_setBitRate (CANB_BASE、DEVICE_SYSCLK_FREQ、1000000、10);

   CAN_setBitRate (CANA_base、DEVICE_SYSCLK_FREQ、1000000、10);

 

 

   //

   //from CAN_ex2_loopback_interrupts.c example ----------------------

   //

   //

 

   //

   //在 CAN 外设上启用中断。

   //启用 CAN_CTL 中的中断线路0、错误和状态更改中断

   //寄存器。

   //

   CAN_enableInterrupt (CANB_BASE、CAN_INT_IE0 | CAN_INT_ERROR |

                       CAN_INT_STATUS);

 

   CAN_enableInterrupt (CANA_base、CAN_INT_IE1 | CAN_INT_ERROR |

                       CAN_INT_STATUS);

 

   //

   //此示例中使用的中断被重新映射到

   //此文件中的 ISR 函数。

   //这在 PIE 矢量表中注册中断处理程序。

   //

   INTERRUPT_REGTER (INT_CANB0、&CANISR_B);

   INTERRUPT_REGTER (INT_CANA1、&CANISR_A);

 

 

   //

   //启用 CAN 中断信号

   //

   INTERRUPT_ENABLE (INT_CANB0);

   CAN_enableGlobalInterrupt (CANB_BASE、CAN_GLOBAL_INT_CANINT0);

 

   INTERRUPT_ENABLE (INT_CANA1);

   CAN_enableGlobalInterrupt (CANA_base、CAN_GLOBAL_INT_CANINT1);

 

   //

   //初始化用于接收 CAN 消息的接收消息对象。

 

   int i;

   对于(I = 0;I<4;I++)

   {

       CAN_setupMessageObject (CANB_BASE、obj_ID_fin_AMK、AMK_VAL_1_IDS[i]、       //AMK 实际值1.

                              CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、0x1FFFFFF0、

                              CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE | CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER、MSG_DATA_LENGTH);

 

       CAN_setupMessageObject (CANB_BASE、obj_ID_fin_AMK、AMK_VAL_2_IDS[i]、       //AMK 实际值2.

                              CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、0x1FFFFFF0、

                              CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE | CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER、MSG_DATA_LENGTH);

 

       CAN_setupMessageObject (CANB_BASE、(14 + I)、AMK_setpoints_IDS[i]、          //AMK 设置点

                              CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_TX、0、

                              CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS、sizeof (CAN_AMK_SET_POIN[i]);

 

   }

 

   CAN_setupMessageObject (CANB_BASE、obj_ID_fin_SENDYNE、SENDYNE_ID、           //SENDYNE

                          CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、0x0、

                          CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、MSG_DATA_LENGTH);

 

   CAN_setupMessageObject (CANA_base、1、0x120、

                           CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、0x0、

                           CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、MSG_DATA_LENGTH);

 

   CAN_setupMessageObject (CANA_base、2、0x100、

                          CAN_MSG_FRAME_STDCAN_MSG_OBJ_TYPE_TX、0、

                          CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS、8);

 

   //

   //启动 CAN 模块操作

   //

   CAN_startModule (CANB_BASE);

   CAN_startModule (CANA_base);

 

 

 

 

//

// CAN ISR -当 CAN 中断为时调用的中断服务例程

//          触发。  它会检查中断的原因、和

//          保留已发送的所有消息的计数。

//

_interrupt void

CANISR_B ()

   uint32_t status;

 

   //

   //读取 CAN 中断状态以查找中断原因

   //

   状态= CAN_getInterruptCase (CANB_BASE);

 

   //

   //如果原因是控制器状态中断,则获取状态

   //

   if (status =CAN_INT_INT0ID_STATUS)

   {

       //

       //读取控制器状态。  这将返回状态字段

       //可以指示各种错误的错误位。  错误处理

       //本示例中不是为了简单起见。  请参阅

       // API 文档,了解有关错误状态位的详细信息。

       //读取此状态的操作将清除中断。

       //

       状态= CAN_getStatus (CANB_BASE);

 

       //

       //检查是否发生错误。

       //

       if (((status &~(CAN_STATUS_TXOK | CAN_STATUS_RXOK))!= 7)&&

          ((STATUS &μ~(CAN_STATUS_TXOK | CAN_STATUS_RXOK))!= 0))

       {

           //

           //设置一个标志来指示可能发生的某些错误。

           //

           errorFlag = 1;

       }

   }

 

   //

   //检查原因是否是接收消息对象2

   //

   否则、如果(status =obj_ID_f发 件人_amk)

   {

       //

       //获取收到的消息

       //

       CAN_readMessage (CANB_BASE、obj_ID_fin_AMK、AMK_values_temp);

 

       ID = getMessageID (CANB_BASE、obj_ID_f发 件人_AMK);

 

       if (getAMKValNumber (id)= 1)

       {

           GPIO_togglePin (DEVICE_GPIO_PIN_LED2);

           rxBMsgCount++;

           READ_AMK_Values1 (AMK_values_temp、getMotorIndex (id));

       }

       否则、如果(getAMKValNumber (id)== 2)

       {

           GPIO_togglePin (DEVICE_GPIO_PIN_LED2);

           rxBMsgCount++;

           READ_AMK_Values2 (AMK_values_temp、getMotorIndex (id));

       }

 

       //

       //到达这一点意味着 RX 中断发生在上

       //报文对象2、报文 RX 完成。  清除

       //消息目标中断。

       //

       CAN_clearInterruptStatus (CANB_BASE、OBJ_ID_FOR_AMK);

 

       //

       //递增计数器以跟踪已有多少消息

       //已收到。 在实际应用中、这可用于将标志设置为

       //指示何时接收到消息。

       //

 

 

       //

       //由于接收到消息,请清除所有错误标志。

       //

       错误标志= 0;

   }否则、如果(状态= obj_ID_fin_SENDYNE)

   {

 

       //

       //获取收到的消息

       //

       CAN_readMessage (CANB_BASE、obj_ID_fin_SENDYNE、(uint16_t *) CAN_SENDYNE_ACT_VALUES);

 

       ID = getMessageID (CANB_BASE、obj_ID_fin_SENDYNE);

 

       READ_SENDYNE_Message (CAN_SENDYNE_ACT_VALUES);

 

       GPIO_togglePin (DEVICE_GPIO_PIN_LED2);

       rxBMsgCount++;

 

       CAN_clearInterruptStatus (CANB_BASE、OBJ_ID_FOR_SENDYNE);

 

   }

 

   //

   //如果发生意外导致中断的情况,这将对中断进行处理。

   //

   其他

   {

       //

       //可以在此处执行伪中断处理。

       //

   }

 

   //

   //清除 CAN 中断线的全局中断标志

   //

   CAN_clearGlobalInterruptStatus (CANB_BASE、CAN_GLOBAL_INT_CANINT0);

 

   //

   //确认位于组9中的此中断

   //

   INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_group9);

 

_interrupt void

CANISR_A ()

   uint32_t status;

 

   //

   //读取 CAN 中断状态以查找中断原因

   //

   状态= CAN_getInterruptCus层(CANA_base);

 

   //

   //如果原因是控制器状态中断,则获取状态

   //

   if (status =CAN_INT_INT0ID_STATUS)

   {

       //

       //读取控制器状态。  这将返回状态字段

       //可以指示各种错误的错误位。  错误处理

       //本示例中不是为了简单起见。  请参阅

       // API 文档,了解有关错误状态位的详细信息。

       //读取此状态的操作将清除中断。

       //

       状态= CAN_getStatus (CANA_base);

 

       //

       //检查是否发生错误。

       //

       if (((status &~(CAN_STATUS_TXOK | CAN_STATUS_RXOK))!= 7)&&

          ((STATUS &μ~(CAN_STATUS_TXOK | CAN_STATUS_RXOK))!= 0))

       {

           //

           //设置一个标志来指示可能发生的某些错误。

           //

           errorFlag = 1;

       }

   }

 

   //

   //检查原因是否是接收消息对象2

   //

   否则、如果(status = 1)

   {

       //

       //获取收到的消息

       //

       CAN_readMessage (CANA_base、1、RX_A_temp);

       GPIO_togglePin (DEVICE_GPIO_PIN_LED2);

 

       //

       //到达这一点意味着 RX 中断发生在上

       //报文对象2、报文 RX 完成。  清除

       //消息目标中断。

       //

       CAN_clearInterruptStatus (CANA_base、1);

 

       //

       //递增计数器以跟踪已有多少消息

       //已收到。 在实际应用中、这可用于将标志设置为

       //指示何时接收到消息。

       //

       rxAMsgCount++;

 

       //

       //由于接收到消息,请清除所有错误标志。

       //

       错误标志= 0;

   }

 

   //

   //如果发生意外导致中断的情况,这将对中断进行处理。

   //

   其他

   {

       //

       //可以在此处执行伪中断处理。

       //

   }

 

   //

   //清除 CAN 中断线的全局中断标志

   //

   CAN_clearGlobalInterruptStatus (CANA_base、CAN_GLOBAL_INT_CANINT1);

 

   //

   //确认位于组9中的此中断

   //

   INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_group9);

 

 

uint32_t getMessageID (uint32_t base、uint32_t Objid)

   uint32_t msgid = 0;

 

   CAN_transferMessage (base、2、Objid、false);

 

   msgid = HWREG (base + CAN_O_IF2ARB);

   msgid &= CAN_IF2ARB_STD_ID_M;

   msgid = msgid >> CAN_IF2ARB_STD_ID_S;

 

   返回 msgid;

请注意、在我的项目中、我还在使用 CPU 定时器中断0、1和2。

 

感谢您的任何帮助。

 

Alessandro Fano

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中断的配置看起来是正确的。 您能否验证是否为接收对象正确设置了消息 ID。  

    当您说它正在正确传输而未接收时、您是否在总线上看到消息? 它们不会传输到 msg RAM。

    您是否只是通过轮询来检查连接和 msg 对象配置是否正确(或在延迟 CAN_readMessage()之后读取消息)。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我知道这是正确的转发、因为我可以使用 Kvaser Blackbird v2作为 CAN 监听器来检查 CAN 消息:我看到的是消息正在正确传输。

    但是、如果我尝试使用 kvaser 向 F28379D 发送消息、前者永远不会收到消息。

    我认为 probem 与 ISR 有关,因为我尝试添加 if else()条件,以便每当发送消息时 ISR 就会关闭,并且它永远不会关闭。

    我尝试 C2000Ware 中的 CAN_Ex5_simple_Receive 示例、它可以正常工作、因此连接正常。

    我认为问题是中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="475659" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997291/tms320f28379d-tms320f28379d "]    if (status =CAN_INT_INT0ID_STATUS)

    在您的代码中,您已启用了 CANA 中断的第1行,但在 ISR 第0行状态中正在被检查,而且 状态= 1应该是 status =1 << 16,因为第1行状态从 CAN_INT 寄存器的第16位开始。  

    CANA 的第0行与 CANB 的第0行不同。 因此、您可以对这两个实例使用 line0。  

    对于 CANA、您必须将下面的行配置更改为0、并且此代码应该起作用。

    [引用 userid="4756591" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997291/tms320f28379d-tms320f28379d "]

      INTERRUPT_ENABLE (INT_CANA1);

       CAN_enableGlobalInterrupt (CANA_base、CAN_GLOBAL_INT_CANINT1);

    [/报价]

    [引用 userid="475659" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997291/tms320f28379d-tms320f28379d "]   Interrupt_register (INT_CANA1、&CANISR_A);

    [引用 userid="475651" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997291/tms320f28379d-tms320f28379d CAN_enableInterrupt   (CANA_base、CAN_INT_IE1 | CAN_INT_ERROR |[/QUERT]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这解决了我的问题。

    此致