This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:PMP21553和放大器;PMP21561与 TIDA-01605具有两级关断保护的汽车类双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, TIDA-01605, PMP21553, PMP21561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996813/tidm-02002-pmp21553-pmp21561-versus-tida-01605-automotive-dual-channel-sic-mosfet-gate-driver-with-two-level-turnoff-protection

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: TIDA-01605PMP21553PMP21561

我正在从事 TIDM-02002参考设计、并在 TIDA-01605 (具有两级关断保护功能的汽车双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器)中找到该设计。
我注意到、区别在于初级侧和次级侧驱动器(PMP21553和 PMP21561)没有短路检测和两级关断保护。  

-我想知道  如何在 TIDM-02002中实现 SiC MOSFET 短路检测、 它是否满足时序要求?
-对于初级侧和次级侧栅极驱动器、是否最好在四个桥臂上使用 TIDA-01605?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、PMP21553初级侧驱动器中还存在'Fault'和'Reset'信号、但它们未连接到任何设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴伐利、

    我相信 TIDM-02002中的所有保护都是通过使用 C2000的比较器实现的。 这些设置可在检测到过流或过压事件时禁用 PWM。 看着代码、我没有看到任何跳闸区域设置。 此外、通过查看原理图、我看不到任何与驱动器故障信号的连接、这两个信号都指向片上比较器正在处理的所有保护。

    此致、
    Cody