This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:将多个 GPIO 用于一个外部中断

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997433/tms320f28069m-using-multiple-gpios-for-one-external-interupt

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

我是否能够分配多个 GPIO 来触发此板的外部中断? 我看不到该板具有输入 X-Bar、那么还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    该器件与我们具有 X-BAR 的较新器件略有不同。 它仍然有多个输入和多个外部中断源可用。 请参阅数据表的以下摘录。

    8.1.13外部中断(XINT1至 XINT3)
    这些器件支持三个屏蔽的外部中断(XINT1-XINT3)。 每个中断都可以为选择
    负边沿、正边沿或正负边沿触发、也可以启用或禁用。 这些
    中断还包含一个16位自由运行的递增计数器、当一个有效的中断边沿被复位为零
    检测到。 该计数器可用于准确地为中断设置时间戳。 没有专用引脚
    外部中断。 XINT1、XINT2和 XINT3中断可接受来自 GPIO0-GPIO31引脚的输入。

    如果您要进行新设计、请考虑 TMS320F280049C 或 TMS32F280025C、它们都具有 X-BAR 和其他新增强功能、并且是具有更多特性的类似成本点。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在使用 F28069、那么我需要做些什么来将外部中断配置为由多个 GPIO 触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    很抱歉造成混淆、有三个单独的外部中断、每个中断可一次配置为一个 GPIO。  

    对于 XINT1、这通过 GPIOXINT1SEL 寄存器来完成。 技术参考手册中对该寄存器进行了详细介绍、但它仅允许为 XINT 1选择一个 GPIO。 将其视为多路复用器、而不是或门。  但是、如果这有助于您的用例、则可以在运行时修改该寄存器。

    此致、
    Cody