This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320技术支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997254/tms320f28379d-tms320-technical-support

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我用文字来说明问题、请帮助分析原因。

e2e.ti.com/.../TMS320F28379D.docx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅器件数据表中的以下注意事项:

    "Get 模式的默认行为是引导至闪存。 在未编程的器件上、使用 Get 模式将导致重复的看门狗复位、这可能会阻止正确的 JTAG 连接和器件初始化。 对于未编程的器件、请使用等待模式或其他引导模式。"

    您在电路板上使用什么引导模式? 是否可以切换到"等待引导模式"进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    非常感谢您的回答。

    现在我遇到 了一个问题、使用 JTAG 将程序下载到 tms320f28379d 闪存中、但在断电后、然后再次上电后、程序将丢失、原因是什么。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    一些建议/提示:

    1.确保 MCU 电源轨在刷写期间保持稳定。

    2.发布链接器命令文件的副本以进行审阅。

    3、这种情况是否发生在多个电路板上?