This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:梯形换向

Guru**** 2764565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996441/drv8301-69m-kit-trapezoidal-commutation

器件型号:DRV8301-69M-KIT

您好!

DuringTrapezal 换向/控制  软件中需要更改/考虑的所有参数是什么? 控制 BLDC 电机。

谢谢

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个示例项目? 有传感器还是无传感器梯形控制? 您需要扭矩控制还是仅需要速度控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗燕明

    我们使用 的是 proj_lab11e、需要知道使用扭矩控制进行传感器和无传感器梯形控制。

    谢谢

    Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验11e 使用 梯形 控制、霍尔传感器处于启动和低速状态、然后切换到无传感器 focc。 它不会实现 无传感器梯形。

    您可以查看实验指南、该指南展示了如何设置相关参数、或执行以下步骤。

    请确保霍尔输入信号的序列与 gHall_PwmIndex[]中的设置编号相对应。

    2.如果可能、您可以增加 PWM 频率、因为在 PWM ISR 中检测到霍尔信号。 如果 PWM 频率太低、延迟时间将对高速运行产生影响。

     3.调优 gHall2Fast_SPD_Coef、gHall2Fast_IQ_coef、gHall_speed_FastToBldc_low_pu 和 gHall_speed_BldcToFast_high_pu。

    4.在 HALLBLDC_Ctrl_Run ()中调整 PI 稳压器的增益。

     

    您可以查看以下有关 lab11e 的主题

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/883444/3294852

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/670979

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/883444

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/822522/3043645

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、罗燕明

    另一个问题是、对于梯形控制、应在 user.h 文件中更改哪些参数。

    谢谢、

    Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user.h 中没有用于 梯形控制的特殊参数。  梯形控制的所有变量和参数都位于 lab11e 主文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    -我们是否需要将  USER_MAX_VS_MAG_PU 更改为0.6666以生成梯形控制的梯形波形?

    –霍尔传感器速度反馈将准确到哪个转/分。

    谢谢

    Vivishekh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USER_MAX_VS_MAG_PU 用于 SVM 和 FOC、而不是 梯形控制。