This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2821695 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995227/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

您好!

我是微控制器编程的初学者。 我从 同事那里得到了 TMDSCNCD28335。 我想知道如何完全擦除前面提到的微控制器存储器中存储的任何程序。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad、

    感谢您访问 E2E 论坛。  如果您有兴趣加载映射到闪存的自己的项目、CCS 的默认设置将是在启动调试会话时擦除所有闪存并对代码进行编程。

    如果您只想擦除闪存而不启动/加载新代码、则可以导航到闪存工具"工具"->"片上闪存"、并且您应该会在该对话框中看到擦除闪存的选项。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    很抱歉耽误你的回答。 感谢你的帮助。 我将尝试您推荐的方法并返回给您。

    此致

    Saad Pola