This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 与 DP83640以太网 PHY 兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83826E, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997384/tms320f28388d-f28388d-compatibility-with-dp83640-ethernet-phy

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:DP83640DP83826EC2000WARE

您好!  

F28388D 是否与 TI DP83640以太网 PHY (硬件方面)兼容、设计人员是否能够从软件的一个独立点利用 TI RTOS 来实施系统。

有什么示例要指向吗?

谢谢  

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    我看不到使用 DP83640时出现的任何问题。 该器件似乎具有一些高级功能、如果客户只需要以太网 PHY、我将向他们推荐 UG 中的以下建议。

    "

    控制卡使用 DP83822 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 PHY 具有 242ns 的低往返(TX+RX)延迟和强大的 EMI/EMC 性能。  此设计还建议使用 DP83826E/I 作为替代10/100M 以太网 PHY。 DP83826E 进一步提高了延迟性能、确定性延迟< 216ns +/- 2ns、固定 XI 到 TX_CLK 时钟相位+/- 2ns、并具有强大的 EMI/EMC 性能、因此适用于实时应用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的 DP83826数据表

    https://www.ti.com/product/DP83826E

    "

    请注意、DP83826是 QFN 器件、不是 QFP、但价格显著降低。

    至于软件示例、请查看 C2000Ware:  

    • C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet
    • C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\ethernet

    此致、
    Cody