This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:应用报告 SPRABQ8:3相感应电机的标量(V/f)控制

Guru**** 2996740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997360/tms320f28034-application-report-sprabq8-scalar-v-f-control-of-3-phase-induction-motors

器件型号:TMS320F28034

您好!

我在应用报告 SPRABQ8:三相感应电机的标量(V/f)控制上有疑问。

它写在第5页、如下所示:

'截止频率(fc)和合适的定子电压可通过 Rs≠0的稳态等效电路进行分析计算。'

请告诉我如何通过 Rs≠0分析计算稳态等效电路的截止频率(fc)和合适的定子电压。

我在网站上找不到任何用于此计算的参考资料。

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那些采购这个的工程师不再是 TI 的工程师、我们也没有任何备份来参考。 抱歉。