This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 的单个 ADC 上的12位和16位 ADC

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997417/tms320f28379d-12-bit-and-16-bit-adc-on-a-single-adc-of-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

各位专家:

我能否同时将 TMS320F28379D 的任何单个 ADC 的几个通道配置为12位单端和16位差动?

注:上述问题一次只涉及一个 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    一个 ADC 模块上12位和16位(在不同通道上)的并发是 F28379D 上不支持的工作模式。

    此致、

    Joseph