This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2801:在"Resource Explorer"内,我尝试从&quot 中搜索 F2801;选择器件电路板"但没有 F2801,但有许多 F280xx 器件,如"F280024、F280022等

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996902/tms320f2801-inside-the-resource-explorer-i-try-to-search-f2801-from-select-a-device-board-but-there-is-no-f2801-but-many-f280xx-device-such-as-f280024-f280022-etc

器件型号:TMS320F2801

大家好、很棒的 TI 产品系列、

我需要  "Resource Explorer"中 F2801的一些示例代码和文档。

在“资源浏览器”内,我尝试从“选择一个器件板”中搜索 F2801,但没有 F2801,但有许多 F280xx 器件,如“F280024、F280022等

我该怎么做。

我使用的是 CCS V8。

我还可以将 f28xxx 示例代码加载到 F2801吗?

我正在使用 xds200仿真器

此致、

-BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关 F2801的示例、您可以参考以下链接

    https://www.ti.com/tool/SPRC191  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的回复,

    我将这些示例导入 ccs8、并按如下方式调整了目标配置;

    连接:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针

    电路板或器件:TMS320F2801

    然后我尝试将代码加载到目标、我认为它不起作用、日志如下所示;

    C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

    再次感谢你。

    此致、

    -BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误表示应加载程序的存储器受写保护或不可用。 让我知道您尝试加载的示例。 同时共享您正在使用的映射文件和链接器命令文件。

    另外,请确保在 DSP280x_Device.h 文件中选择了相应的设备。 默认情况下选择2808。

    有关更多详细信息、请参阅软件包中包含的'SP280x_HeaderFiles_QuickStart_Readme.pdf'文件。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    -BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 将关闭该线程。

    此致

    Siddharth