This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字电源库的模板项目

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-1001, TIDM-02000, TIDA-01606, TIDA-010062, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996531/template-projects-for-digital-power-library

器件型号:F280025

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在传统的 controlSUITE 中、我们有用于数字电源库的模板项目、这些项目配备了一些软件框架、例如状态机。

数字电源库的模板项目、如下所示。

C:\TI\controlSUITE\development_kits\TemplateProjects\DPLibv3_4Template-F2803x

C:\TI\controlSUITE\development_kits\TemplateProjects\DPLibv3_4Template-F2802x

用户有使用 F2802x/3x 的相关经验、希望迁移到 F28002x。

您是否会向我们展示 F28002x 上是否有类似的项目/模板?

如果不是、您有什么建议让我们与状态机和 F28002x 上的更新数字电源库执行类似的软件框架?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您是否检查了 C2000Ware 和 DP SDK? 我将请 Ozino 在这方面提供帮助。

    Rgds

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您是否检查了 C2000Ware 和 DP SDK? 我将请 Ozino 在这方面提供帮助。

    Rgds

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim:

    我在 C2000ware/DigitalPowerSDK 中找不到类似的模板/启动项目。

    如果有的话、您是否会向我们明确展示?

    当您在 F28004x/2x 上开始新的数字电源参考设计时、如何启动软件框架?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    C2000Ware-DigitalPower-SDK 中当前没有可用的模板。 SDK 中是否有客户想要移植的现有解决方案? 我建议将 TIDM-1001项目用作基于 F28002x 的项目的参考项目。 此项目包含代码和目录结构框架。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    其目的是首先在我们的模板项目基础上构建其内部管理/通信、如 I2C/PMBus、作为次级侧开发的通用软件框架。

    然后、他们计划移植 TIDA-10062的 LLC 部分(HB LLC)、然后移植 TIDM-02000的 PSFB DCDC。

    我们理解从现有参考设计开始、但需要花时间研究应移除哪个器件、尤其是对于我们在 F28004x/2x (与 F2802x/3x 上的参考设计相比)上较新的参考设计而言、这些器件是新的。

    我们是否可以知道您如何开始新的参考设计?

    您是否始终使用任意参考设计、然后移除电源控制器件和不必要的器件?

    您是否有一种系统且更清洁的方法来开始新的参考设计?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    通常、我们使用现有的参考设计开始新的参考设计。 目前、我们没有一个很好的参考资料来帮助您开始新设计。

    如需了解相关信息,我们的新软件发行版现为 C2000Ware-DigitalPower-SDK,我们已从基于汇编宏的数字电源库中删除,因为与 F2802x 和 F2803x 不同,F28004x 是浮点器件。  

    而模板项目的使用是有限的、而我们的重点是从拓扑的角度提供一个良好的起点。 您可以查看 SDK 中的新软件框架。  

    由于您计划包含两个现有设计、我建议从 TIDM-02000和 TIDA-010062示例开始。 使用 TIDA-01606/010039软件示例了解如何将两种设计合并在一起。 获得基于拓扑的代码后、我将添加您的新逻辑 I2C/PMBus。

    以下是典型解决方案的软件堆栈说明、供您参考。以下文件被视为解决方案的一部分、  

    1. solution .c/h 文件、或通常称为解决方案/应用文件(器件无关软件;可在不同器件之间重复使用)
    2. solution _hal.c/h 文件或通常称为 board/hal/器件文件(特定于器件的代码、例如 ADC/PWM 驱动器、电路板保护方案)
    3. main.c / main.CLA 、包含 C 项目的主函数以及 CLA 任务。 此文件包含 ISR 框架并调用其他文件中的例程。  
    4. solution-settings.h 文件或 powerSUITE 生成的文件、其中包含解决方案正常工作所需的所有设置、主文件、解决方案文件和电路板文件使用此文件中所述的设置。  

    此致、

    Ozino