This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXCNCD28055ISO:TMS320F28054M

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M, TMDXCNCD28055ISO, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996862/tmdxcncd28055iso-tms320f28054m

器件型号:TMDXCNCD28055ISO
主题中讨论的其它部件:TMS320F28054MMOTORWARE

大家好、

我能否将 TMS320F28054M MCU 放在 TMDXCNCD28055ISO  controlCARD 上并使用它在 hvkit_rev1p1hvkit_rev1p1开发套件上运行 MotorWare 实验室?

如果是、我是否需要更改 TMDXCNCD28055ISO controlCARD 的任何设置?

非常感谢!

棕褐色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 对于 instapin"、您可以使用 F28054M 替换现有器件、并且无需更改 controlCARD 上的任何内容。