This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992544/tms320f28069-launchxl-f28069m

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我正在使用 LAUNCHXL-F28069M 开发一个项目。  使用 SCIA 进行串行通信。  我在它正在工作的调试模式下启动代码。  但是、当我执行下电上电时、它不起作用。  LaunchPad 无法在发送数据时接收数据。  当我执行复位时、它工作正常。   

我尝试  了与 example_2806xScia_Echoback 示例相同的东西。  这里也会出现相同的问题。   

感谢你的帮助。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您是否正在将示例编程到闪存中?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我已将公用 文件夹中的命令文件替换为 F28069.cmd。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    LaunchPad 上是否有正确的 S1设置?  如果您希望在对器件进行编程后在闪存中运行代码、请将 S1-3设置为 OFF、将 S1-1和 S1-2设置为 ON。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  设置正确。  如果我按下复位按钮、则在下电上电后工作正常。  但在上电期间它不工作

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    是否启用了 RX ERR INT ENA 位(SCICTL1.6)、然后在 检测到任何接收错误时复位 SCI?

    如果没有、我建议您启用接收错误中断位并在 ISR 检查中检查是否存在任何错误。  如果任一错误标志位被置位、那么复位 SCI 模块。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    在 RX   ERR INT ENA 位 被禁用的示例中、 我可以启用。  遗憾的是、当我连接 USB 连接器时、TMS320F28069 IC 会变热!   但是、我可以闪烁、LED 正在闪烁。  但我很害怕保持连接的时间会更长。  是否知道 为什么 IC 会变热?

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    一些有关 LaunchPad 加热的问题、

    1. USB 连接到了什么?
    2. 在这种情况发生之前、您使用 LaunchPad 的时间有多长? 以前发生过这种情况吗?
    3.  您在什么类型的环境中使用 LaunchPad?
    4. 您是否从经销商或 TI store 购买了 LaunchPad?
    5. 电路板的哪一部分正在加热、它只是 IC 吗?
    6. 您是否曾将 USB 以外的任何设备连接到 LaunchPad?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn

    答案如下

    1. USB 连接到了什么?

    USB 连接到笔记本电脑 USB 端口

    1. 在这种情况发生之前、您使用 LaunchPad 的时间有多长? 以前发生过这种情况吗?

     我使用了很多天。  从未发生过

    1.  您在什么类型的环境中使用 LaunchPad?

    实验室环境

    1. 您是否从经销商或 TI store 购买了 LaunchPad?

    从 Mouser 购买

    1. 电路板的哪一部分正在加热、它只是 IC 吗?

    仅 IC

    1. 您是否曾将 USB 以外的任何设备连接到 LaunchPad?

    是的。  我已将 SPI 端口连接 到 TM4C1294 Launchpad 的另一个 SPI 端口。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您能否发送 LP 的图片、以便我们可以再查看一次跳线设置?  

    您如何将 C2000 LP 连接到 TM4C LP? 您是将两个板配合在一起、还是单独连接 SPI 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    附加了 LP 的图片。

    我   通过导线将 SPISIMOA、SPISOMIA、SPISTEA、SPICLKA 连接到相应的 TM4c LP (SPI 端口)引脚

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、忘记附加图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的观看。 当您注意到 Launchpad 变热时、您是否采取了不同的措施?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我使用 launchpad 的时间很安静。  有一天、我意外地触摸了 IC、感受到了发热。  那么、只有我意识到它正在升温。  我今天得到了另一个 LaunchPad、它没有发热。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    很难知道发生了什么、因为您有 LaunchPad、并且它在相当长的一段时间内正常工作。 我很高兴您能够更换、而且它没有加热。 您是否能够正确刷写代码和此 LaunchPad? 您是否仍然看到相同的问题?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我在新 Launchpad 中看不到任何问题。  但新电路板中仍然存在串行端口问题。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的解释。 启用  RX ERR INT ENA 位后 、如果 在 ISR 内检测到任何接收错误、您是否也会复位 SCI 模块?

    此致、

    Marlyn