Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054
主题中讨论的其他器件:TMS320F28054
目前, 我们在设计中使用 TMS320F28054FPNT, 我们注意到一些 PCB 在电机扭矩中有一些振动/振荡。
发现这种小振动是由控制环路引起的、但源于相电压的 ADC 测量。
每个相位都通过总线电压的分压 器通过150k 和4.70k 1%电阻分压器串进行采样、其中有一个100nF 电容器、5%直接在 ADC 输入端进行采样。
我们将1%电阻器更改为0.1%类型、这几乎解决了这个问题。
使用的 ADC 输入为:ADCINA7、ADCINB3、ADCINB0 (使用是因为我们不希望在设计中使用 PGA)
我们注意到、其中一个 ADC 输入 ADCINB0的泄漏电流与其他2的泄漏电流不同。 (在其他电路板上也是如此)
另2个输入完全相同(我在这两个输入之间测量的值为0.00xxx mV)、但从 ADCINB0到其他2个输入中的任何一个输入的值为+/-2mV。
是的、数据表中指出这些引脚上可能存在+/- 2uA 的泄漏电流。
我想知道为什么会有差异。
我们计划在 下一个设计中使用 TMS320F280041CPZS、 F280041的 ADC 输入引脚上的泄漏电流是多少?
我是否可以 在 ADC 输入引脚上假设相同的输入规格并使用相同的电阻分压器结构/泄漏电流?
谢谢!