This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:闪存以实现更高性能?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346, TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996693/tms320c28346-flash-memory-for-higher-performance

器件型号:TMS320C28346
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DTMS320F28388D

您好!

我查看的是 TMS320C28346 - 512KB RAM、但没有闪存。 对于64KB  (512KB)的 SPI 外部闪存、您有什么建议?
谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、我们对 TMS320C28346没有任何外部闪存建议。  客户是否了解过我们任何具有嵌入式闪存的更高性能器件、例如 TMS320F28379D 或 TMS320F28388D?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joe、好的、谢谢、我已经看过 37x 和38x 系列、但它们没有足够的 SRAM 用于客户应用。

    唯一一个 RAM 至少为512KB 的 DSP 似乎是28345或28346、因此客户必须选择外部闪存解决方案来连接它。

    请提醒客户正在阅读此 E2E。 谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Antonio。  我们的一家 SME 向我介绍了有关在 C2000器件上使用 Spectrum Digital 的 SDFlash 的旧应用手册(SPRAAW0)。  虽然该工具不再受支持、但应用手册确实提到了 C2834x 的以下 Atmel 存储器 : AT49BV802D、AT25HP256/512、AT25256A 和 AT25F1024A。  我们似乎还将 AT24C512B 放在  C2834x 控制卡上。  这些可能比他们想要的要大一点、但希望家庭中有一些更小的东西能够正常工作。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    Joe