This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ECAP 最大频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996665/tms320f28388d-ecap-maximum-frequency

器件型号:TMS320F28388D

您好!

 TMS320F28388D 的 ECAP 模块测量的最大频率是多少?

谢谢、

Subha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subha:

    您可以在以 sysclks 表示的数据表中找到此信息。

    这意味着、如果您只想测量频率、则可以测量的最大频率为 SYSCLK 的一半。 但是、如果您还需要测量占空比、则可以测量的最大频率为 SYSCLK/4、前提是占空比为50%。 这是因为 ECAP 要求被指定为2个脉冲之间的最小增量。 请告诉我们这是否不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据提供的信息、ECAP 能否测量 F28388D 控制器中100MHz 的最大频率?

    谢谢、

    Subha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subha、

    是的、可以。 但是、还有其他实际方面需要考虑。 例如、如果这是您需要捕获的连续100MHz 信号、则您将没有 CPU 带宽来处理它。