主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 TMS320F280049C
大家好、团队、 
 
我们将使用以下设置 
TMDSHVMTRINSPIN 
TMDSCNCD28335PGF R1.0 
答: 我正在尝试运行位于以下路径中的代码 
  “C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v1.7\HVPM_Sensorless_2833x” 
b.如 “HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide.pdf”中所述,我通过缓冲区检查了 VphaseA、B、C 图形,观察到的相位波形正确。 
c. 但是、当我们将 EnableFlag 更改为1时、不会生成 PWM、在 HW 反相器部分(PWM1L、2L、3L、1H、2H、3H)观察到。 为什么 PWM 不生成? 
注意:使用相同的 HV-kit +tms320f280049c 控制卡、我们获得了合适的 PWM、因此从该 HV-KIT 逆变器部分 可以正常工作 。
d.我观察到直流总线电压计算公式为“volt1.DcBusVolt =(AdcMirror.ADCRESULT7)*0.00024414)*0.909;”,所以该值的范围为(0到1),我认为是 ADC 到电压转换,但它不是,有人能 解释所用的公式吗?  
谢谢你