This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:生成 PWM 波形时出现问题

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996706/tms320f280023-problem-in-generating-pwm-waveform

器件型号:TMS320F280023

尊敬的团队:

我的一个客户端 希望生成 PWM 波形、如下图所示:

他希望:
AQCTLA 寄存器在时基计数值为0时将 epwmA 设置为高电平、在时基计数值为 CMPA 时将 epwmA 设置为低电平;
AQCTLB 寄存器在时基计数值为 PRD 时将 epwmB 置为高电平、在时基计数值为 CMPB 时将 epwmB 置为低电平。
但最终会生成频率、占空比和相位相同的 PWM 波、如下图:所示

我是否可以询问此设置有什么问题? 下面是他的代码:

初始化部分:

       EPwm1Regs.TBPRD = p->PERIOD;

       EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;

       EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;

 

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; //递增递减计数模式

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;         //禁止TBPHS加载到TBCTR

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;

      

       EPwm1Regs.EPWMSYNCINSEL.all = 0;

       EPwm1Regs.EPWMSYNCOUTEN.all = 0;

       EPwm1Regs.TBCTL2.bit.OSHTSYNCMODE = 0;

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;           //时间基准时钟预分频位

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;       //高速时间基准时钟预分频位

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.FREE_SOFT = 11;    

 

       EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;

       EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;

       EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;

       EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

 

       EPwm1Regs.AQCTL.bit.SHDWAQAMODE = 0;

       EPwm1Regs.AQCTL.bit.SHDWAQBMODE = 0;

 

       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;

       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

 

       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_SET;

       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_CLEAR;

 

       EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;

/*====================================================================*/

       EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = p->CMPRA;

       EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = p->CMPRB;

/*====================================================================*/

       EALLOW;

      CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;

       EDIS;

PWM 信号:

       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;

       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

 

       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_SET;

       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_CLEAR;

 

       EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;

       EPwm1Regs.DBFED.all = 100;

       EPwm1Regs.DBRED.all = 100;

 

       EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HI;

 

       EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;

       EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是相移 ePWM。 您可以使用不同的 ePWM 模块来实现此目的、或者如果您想使用您的设置。

    计数器模式=向上/向下计数模式

    调整数

    CNT=0、A 输出高电平、B 输出不执行任何操作

    CNT=CMPA、计数器递增计数、A 输出低电平、B 输出不执行任何操作

    CNT=PRD、B 输出高电平、A 输出不执行任何操作

    CNT=CMPB、计数器递减计数、B 输出低电平、A 输出不执行任何操作

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    感谢你的答复。

    我的客户的座位似乎与您说的相同。  但为什么 PWM1B 的输出与 PWM1A 同步?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请请求它们、以便指定其余事件的操作。

    另一件要尝试的事情是将操作设置为所需的操作、而不是"什么也不做"

    例如、对于输出 A、CTR=PRD 清零输出低电平。 CTR=CMPAD 清零输出低电平等

    NIMA