This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021-Q1:XRSn 拉

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996621/tms320f280021-q1-xrsn-pull

器件型号:TMS320F280021-Q1

各位专家:

一个客户设计使用一个特殊电路来驱动 TMS 的 XRSn。 在数据表中、建议为此引脚使用10k 上拉电阻、但特殊电路不允许驱动大量电流。 因此、他们询问是否可以将上拉电阻增加到68k?

请告诉我是否存在此问题、或者如果拉强度降低 仅影响 EMI 稳健性。

BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    没关系。 限制更多地是在下端、如果上拉电阻过大、器件可能无法在需要时将引脚拉低。 在高端、上拉电阻应该足够强、不会使引脚看起来悬空、但我认为68k 的高电平不足以最终进入此状态。  

    由于形成的 RC 网络会导致 XRSn 信号上升所需的时间更长、因此在上拉强度降低的情况下、上电时间可能会更长。