This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:双向转换器

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996712/tidm-solaruinv-bidirectional-converter

器件型号:TIDM-SOLARUINV

大家好、

客户正在寻找 从交流230 V 到直流380 V 的双向转换器、另一种方法是使用双向转换器。   下面是客户详细信息。

" 我们有一个需要连接到交流电网的直流微电网。 我想知道我是否可以使用以下产品( https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV)将直流电网380V 直流总线连接到交流电网 230V 交流。 它必须是双向转换器。 "

我在该链接(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784421/tidm-solaruinv-bidirectional-functionality)中发现这是不可能的。  

是否有其他工作要客户满足其要求。

提前感谢您。

此致、

梅纳德