This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995572/tms320f28388d-boot-mode

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

例程名称:

BOOT_EX1_CPU1_CPU2_CPU2_cm_SECURE_FLASH_CPU1.c

例程路径:

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\boot

问题:

我想问、上述例程是否是与28388D 的0引脚相对应的例程(如下图所示)以进行闪存。

根据这个例程、它可以被实现、在没有硬件电路引导选项的情况下、它可以由软件修改、这样、在加电后、程序可以从闪存中自动运行程序。 (我手上的板有问题。 上电后、您必须按下重置按钮以运行程序。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="458684" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995572/tms320f28388d-boot-mode "]我想问,上述例程是否是与闪存中28388D 的0引脚(如下图所示)相对应的例程。

    不可以、 这只是一个示例、用于展示如何 仿真 CPU1以对 CPU2和 CM 执行安全引导。 要启用独立安全引导、您需要在 OTP 的 Z1-BOOTDEF-LOW 位置对正确的 BOOTSETING 进行编程、对于0 BOOTPIN、您需要在 OTP 中配置 BOOTPINCONFIG 位置。  

    [引用 userid="458684" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995572/tms320f28388d-boot-mode "](我手中的电路板有问题。 上电后、您必须按下重置按钮以运行程序。)

    您说按重置按钮后,此示例是否正常工作? 提出这一问题是因为要运行此示例、您需要更新仿真引导模式(以设置安全引导)以按预期运行。  

    此致、

    Vivek Singh