This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ePWM XBAR 跳闸功能检查

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996394/tms320f280049-epwm-xbar-trip-function-check

器件型号:TMS320F280049

大家好、

在这里、我想查看有关 ePWM 跳闸源的详细信息。

1.我注意到输入 Xbar 1/2/3/6直接连接到 Trip1//2/3/6并绕过 ePWM x bar、这是正确的吗?

2. TRIP 1-6是否是 CBC 和 OST 1-6的源? 这是否意味着只能将 TRIP 1-6直接配置为 OST nC 和 CBC 源、而其他 TRIP 需要通过数字比较器?

ePWM 中的 tripx 总数是多少? 图中显示了12、但 ePWM X-BAR 显示了32。 哪一项是正确的?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、这些输入跳过 ePWM XBar 并直接连接到 TZx 输入。

    2. TZ1-6可用作 CBC 和 OST 的源。 来自 ePWM XBAR (TRIPIN)的其他输入需要经历数字比较事件。

    ePWM XBAR 提供的 TRIPIN 信号总数为8。 ePWM XBAR 有8个实例。 每个实例都可以在 TRM 部分中显示的32行和4列信号之间进行选择。

    NIMA