This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SFRA 注入信号不工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996293/tms320f280049c-sfra-inject-signal-is-not-working

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

我按照指南设置 SFRA 工具、但看不到发生扫描。 我检查了基准、它在没有施加小信号的情况下保持恒定、并且 freqindex 不会递增。 不过、SFRACONFIG 函数可以正常工作。 可能的原因是什么。 下面是我链接的文件和链接选项的屏幕截图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用库的 TMU 版本。 您使用的器件具有 TMU、sfra_F32_TMU_eabi.lib