This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:hex2000问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996403/tms320f280049-hex2000-question

器件型号:TMS320F280049

您好 Champ、

我想知道 C2800编译器工具 v20.2.LTS 文件夹下的 HEX2000 是否可以在 WIN7 32位操作系统上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不  从版本18.12.0.LTS 开始、C2000编译器工具(包括 hex2000)的 Windows 可执行文件是64位可执行文件。  在任何32位 Windows 操作系统下运行时、此类可执行文件不起作用。

    谢谢、此致、

    乔治