This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F280025无限引导环路

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994355/tms320f280025-tms320f280025-endless-boot-loop

器件型号:TMS320F280025
您好!

我遇到了问题、在使用 TMS320F280025 MCU 期间、我们在器件启动流程中遇到了一些问题。 我怀疑这种情况发生在闪存加电/超时过期块、我认为我们在这里总是会有超时、但我不确定。 我想进入独立引导模式并使用默认引导配置、而不写入 OTP 块。 是否有关于此主题的任何技术文档、应用手册或示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于独立引导模式引导至闪存、只需将引导模式引脚24和32驱动为高电平即可。

    我想 TRM 对此有足够的详细信息。

    您是否在闪存中编程了代码? 您能否分享有关您观察到的行为的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们已经尝试过这种情况、引导模式引脚被拉高。 它被编程到闪存存储器中。

    如果我使用“独立”引导模式,引导引脚被拉高,电源正常,则振荡器不工作,但是如果我使用 CCS 启动软件,则振荡器上有一个信号。

    您是否需要更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    是否已将分支汇编代码文件添加到项目中?  您还能否检查链接器命令文件是否指向代码开头的正确位置?

    此致、

    Joseph